This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049:AQCSFRC 和 AQSFRC 如何强制触发 PWM

Guru**** 2538910 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/796224/tms320f280049-how-does-a-aqcsfrc-and-aqsfrc-force-the-pwm-to-trigger

器件型号:TMS320F280049

您好专家、

我对使用软件强制触发 PWM 的信号路径有疑问。

软件是否强制 PWM 触发来自 TZFRC 寄存器? 如果不是、它在方框信号图中的什么位置?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的理解是正确的。 写入 TZFRC[OSHT]是触发单次触发事件的软件方式。