This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/controlSUITE:控制套件串行闪存编程器代码许可证

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28027F, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/796173/linux-controlsuite-control-suite-serial-flash-programmer-code-license

器件型号:controlSUITE
主题中讨论的其他器件:TMS320F28027FC2000WARE

工具/软件:Linux

你好。 我们需要一个 Linux 应用程序来更新 TMS320F28027F 固件。 我看到控制套件\device_support\~Utilities\中有串行闪存编程器。 我想知道商业产品是否有许可证限制。 我浏览 过 http://www.ti.com/lit/ml/sprz431/sprz431.pdf 、根据1.a.iv 的说法、这是可能的

"四. 生产和分发许可证。 将许可材料作为被许可产品的一部分进行制造、使用、进口、出口和以其他方式分发、前提是此类被许可产品仅包含此类许可材料的嵌入式可执行副本、这些许可材料仅在 TI 器件上单独执行。"

问题是 串行闪存编程器代码不适用于 TI 器件、而适用于 Windows/Linux。 它用于更新 TI 器件上的固件。 1.a.iv 规则在这种情况下是否起作用? 您能否简单介绍一下控制套件的哪些部分对于这种情况至关重要: 在 Linux 下运行的串行闪存编程器代码与非 TI 主机 ARM CPU 一起更新 TI 器件?
 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以免费使用串行闪存编程器、这是一种用 C++ usigne Visual Studio 编写的主机 PC 应用程序。 您可以使用它并将代码自行移植到 Linux。 您可以随意重复使用和移植。

    此外、请使用 C2000Ware 中的代码。 这是我们最新的软件版本包。

    SAL