This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:1.2V LDO 建议

Guru**** 2930800 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/795911/tms320f28375s-1-2v-ldo-recommendation

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件:TLV755LP5907

此器件似乎不支持内部1.2V LDO。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/589811/2166723

您能否为1.2V 电压轨推荐 LDO? 优先级为无干扰运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Barrett、

    您有几个选项:
    1.使用 TI.com 上的 Webench 电源设计器根据您的需求或进行定制
    2.使用我们用于 launchpad 和 controlCARD 的 LDO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Barrett、

    为了增加之前的选项、我们从电源团队那里得到了一些建议、即为1.2V 供电的 LDO:TLV755、TLV757和 LP5907、以实现低噪声性能。