This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD280049C:电流消耗

Guru**** 2874280 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/793167/tmdscncd280049c-current-draw

器件型号:TMDSCNCD280049C
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

该模块的5V 电压轨上的电流消耗是多少?   

我假设其他电源轨是从板载5V 电源轨开发的。

此模块的原理图在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图在 C:\ti\c2000\C2000Ware_1_00_06_00\boards\controlCARDs\TMDSCNCD280049M\A 中提供
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有5V 电源轨的电流消耗数字。