This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28051:TMS320F28051 eCAP

Guru**** 2897200 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/794584/tms320f28051-tms320f28051-ecap

器件型号:TMS320F28051

     如何  为    6 个霍尔 传感器 信号 输入分配 I/O 端口?  检查  TMS320F28051PNT、 有  一  个用于  3 霍尔 传感器的 eCAP 模块。  那么、 如何  为       硬件 端口定义另一个3霍尔传感器?  如果       为3 霍尔 传感器使用通用 I/O、 如何  实现   捕获 功能?  谢谢!

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何为6个霍尔传感器信号输入分配 I/O 端口? 检查 TMS320F28051PNT、有一个用于3霍尔传感器的 eCAP 模块。 所以、
    如何为硬件端口定义另一个3霍尔传感器? 如果为3霍尔传感器使用通用 I/O、如何实现捕获功能? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    有1个 ECAP 模块、eCAP 接受1个输入。 您计划如何将3个传感器输入连接到同一个 eCAP? 您是否使用了一些外部逻辑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

       感谢支持、客户使用 MCU I/O 欺骗霍尔传感器信号。 、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您需要一个额外的捕捉单元、并且 eQEP 可用、它可被用作捕捉模块。
    请参阅以下文档中的详细信息。
    http://www.ti.com/lit/an/spraah1/spraah1.pdf