This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS:如何解决负载上的电机启动抖动问题

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/790458/ccs-how-to-solve-the-problem-of-motor-start-up-jitter-on-load

主题中讨论的其他器件:DRV8301

工具/软件:Code Composer Studio

使用 drv8301 Revd 评估板、如何解决负载上的电机启动抖动? 启动时涉及哪些变量? PI 参数? 开始加速? 如何获得价值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用什么处理器以及您所指的项目是什么? 请提供更多信息以了解如何回答此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您已经解决了问题、请告诉我们、谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于没有任何响应、我们将关闭此线程。