This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:使用闪存链接器文件的 CLA

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/792762/ccs-tms320f28379d-cla-using-flash-linker-file

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 人、
我正在开发 TMS320F28379D Delfino Launchpad。 我已经成功地使用 RAM 链接器文件在 CLA 处理器上与 CPU1并行运行了一个简单的代码。 目前、我已迁移到闪存链接器文件(由 CC2000ware_x_x_x 提供)、但代码不再起作用。 当然、我已经在 位于项目属性中的预定义符号中定义了 CPU1、闪存宏和 CLA_C。
我在此提出任何建议。

此致
霍萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否确认映像是否已编程到闪存中?

    如果是这样,连接 CCS 时 PC 指向的位置是?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baskaran、您好!  
    我的闪存不仅仅是项目、他们的行为很好、问题是使用 CLA。 在我的代码中、我只是在 CLA 中递增一个变量值、并在观察窗口中观察这个变量。 当使用 RAM 链接器文件时、它运行良好、但是当使用闪存链接器文件时、CLA 中没有执行任何操作(变量只保留其初始值)。 那么问题是闪存链接器文件。 BTW 它是 ti 脚本文件,它不是我的。 我已附加此链接器文件。 希望我的问题清晰。

    此致
    Hosame2e.ti.com/.../CLA_5F00_Flash.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Baskaran、您好!  
    请你能提供帮助吗?

    此致
    霍萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hosam、

    您能否在查看示例 闪存配置中的\driverlib\f2837xd\examples\CPU1\cla 是否适合您?

    谢谢、
    Katta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢大家的支持。 我已经解决了我的问题。

    此致