This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28334:TMS320F28334不启动

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/791074/tms320f28334-tms320f28334-does-not-start-up

器件型号:TMS320F28334

尊敬的团队:

我们需要您的帮助来研究以下情况  

问题描述如下;信号 XCLKOUT 在任何时候丢失、并且他们 认为 uC 没有时钟。

他们不知道问题是什么。 看起来 UC 已损坏。

它们产生了4个原型、在电源启动且值正确的情况下、所有原型都不工作。

他们 尝试在没有任何进展的情况下使用外部1.9V 振荡器。 它们 还尝试在3.3V 和1.9V 的外部板上提供其他 uC 28335。 启动正常、电路板工作正常。

他们 分享了 BGA 的 RTG 和系统启动图片、其中显示了1、9V、3、3V 和/XRS 测量的时间图。 (单独提供)

此致、

Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了原理图、没有任何问题。 此器件有一个专用的 XCLKOUT 引脚,因此如果电源正常并且有一个到器件的有效时钟输入,您肯定*应该*在 XCLKOUT 引脚上看到一些活动。 闪存中无需代码。 由于您有一个30MHz 晶振、您应该在 XCLKOUT 引脚上看到3.75MHz 输出(假设闪存被擦除)。 您是否在 X1/X2引脚上看到时钟? 此外、器件会受到触摸的影响(这可能表示某种程度的短路)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用]他们尝试使用外部1.9V 振荡器、但没有任何进展。 [/报价]
    这样、您是不是说它们断开了晶振、而是将1.9v 电平时钟馈送到 X1引脚? 假设这是完成的操作、您是否有 X1引脚和 XCLKOUT 引脚的示波器捕捉?

    [引用]他们还尝试从3.3V 和1.9V 提供外部电路板上的其他 uC 28335。 启动正常、电路板工作正常。 [/报价]
    由此、我假设您的意思是、此电路板上的 LDO 生成的1.9v 和3.3V 电压被馈送到另一个具有28335的电路板、并且工作正常。 假设这是您的意思、我们知道生成的电压是正确的、但我们不知道这些电压是否正确到达器件下方的焊球。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有听到任何声音、认为这个问题已经解决。