This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV8312-C2-KIT:电机在使用电流控制环路时持续加速

Guru**** 2775765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/795326/drv8312-c2-kit-motor-accelerates-constantly-while-using-current-control-loop

器件型号:DRV8312-C2-KIT

您好、

我正在使用"Gui_project_InstaSPIN_BLDC"使用 DRV8312-C2-KIT。

当我在 GUI 中选择电流控制环路然后启动电机时、电机会持续加速、并且运行速度更快。

我再次刷新了项目一次、以确保使用了正确的软件。 但它没有帮助。

因此、我不确定这是不是正确的行为。 我认为几周前情况有所不同。

可以在这里帮帮我吗?

提前感谢、

Sarah

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错、如果您设置更高的电机电流、以电流模式运行、并且电机上没有负载或轻负载、那么电机将非常快速地加速并达到最大运行速度。 您可以将参考电机电流更改为正确的值、并在电机上增加一个轻微的负载。 如果使用电流控制模式、实际加速度和运行速度取决于电机负载和基准电流。
    如果您想获得所需的目标速度、可以使用速度/速度控制模式。