This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRINSPIN:InstaFOC 和 MOTION 上的速度错误

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/791603/tmdshvmtrinspin-wrong-speed-on-the-instafoc-and-motion

器件型号:TMDSHVMTRINSPIN

大家好、

       我有3个问题,我有 HV 套件 TMDSHVMTRINSPIN :

1 - InstaFOC 或运动中显示的 BLDC 电机转速与我使用转速计测量的转速不同、实际转速为运动或 FOC 所示转速的1/3

2-如何控制可以以多大的频率运行电机? 例如,在400Hz 时,我在 InstaFOC 或 Motion 中更改了什么设置?

3-如果我使用其中一个 VFD,它以400Hz 的频率运行同一个电机 BLDC 无传感器电机以1000 RPM 的转速运行,但使用 HV 套件的默认设置,电机以450 RPM 的转速运行,如何更改工作频率?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1) 1)您是否在 user.h 中正确设置了极数?

    2) 2) F2802x、F2805x 和 F2806x 器件上的 InstaSPIN-FOC 将速度基准传递到 EST。 虽然 EST 确实使用 fe、但它在内部使用、因此以 Hz 为单位设置速度基准不像以 rpm 为单位设置速度基准那样工作

    3) 3)我在这里不理解您的问题、您能更清楚吗?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    1)是的、我在定子中有36个/3=12个极
    2)如果不是按频率,我如何速度?因为我将转速提高了,但电机保持相同的转速
    3)与问题2相同,我如何加速电机,我看到的参数是“估算频率,以 Hz 为单位)”,这是否会产生更高的频率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    极对的数量与定子无关、这取决于转子、您应该获得电机数据表的正确值。
    机械速度(rpm)=60*fe/(极对)。
    问题2、设置正确的参考速度(rpm)、您将获得所需的正确电气频率。