This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:GPIO72引导加载程序功能屏蔽?

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/795279/tms320f28377s-gpio72-bootloader-function-shield

器件型号:TMS320F28377S

您好、先生、

我们的产品中现在使用的是 TMS320F28377SPTPT。 并使用 EtherCAT Microchip LAN9252;

当 LAN9252初始化时、 DAT12引脚(连接到 F28377S GPIO72引脚)将降至低电平、保持几 ms;

这将导致 DSP 进入引导加载程序模式。 这不是我们需要的。

那么、您能不能帮助检查一下、在发生上述情况时、我们是否可以屏蔽引导加载程序功能。

谢谢、此致、

青色

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    上述 Manoj Santha Mohan Boot Loader 问题。 你可以帮帮我吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    青色、

    您可以通过更改引导模式引脚选择轻松解决问题。 默认情况下为 GPIO72/84。 但是、您可以通过编程 OTP 将其更改为其他 GPIO。 TRM (BootROM 部分)中介绍了这些详细信息。

    此致、
    曼诺伊