This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:具有外部源时钟路径的 ePWM/HRPWM 模块

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/789332/tms320f28062-epwm-hrpwm-module-with-external-source-clock-path

器件型号:TMS320F28062

各位专家:

我们收到了有关 Piccolo ePWM/HRPWM 模块的查询。 我们的客户正在使用 TMS320F28062作为当前系统上的数字电源控制器。 对于下一个系统、客户希望将 ePWM/HRPWM 输出与外部时钟同步。

这意味着、客户正在寻找支持具有外部源时钟路径的 ePWM/HRPWM 模块的 piccolo

 

就我检查的 C2000器件而言、似乎没有任何支持具有外部时钟的 ePWM/HRPWM 的 piccolo。 我的意思是,piccolo 系列 ePWM/HRPWM 的源时钟只是 SYSCLKOUT。 是这样吗?

如果您有为客户推荐的 piccolo,您能与我们分享吗?

如果您对此有任何建议/意见、我们将不胜感激。

 

此致、

宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行研究、并很快回来。 您能否提供有关使用外部时钟而非 CPU 时钟的要求的更多详细信息?

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vasudha、您好!  

    我收到了客户的问题反馈。

    对于高精度测量系统,通常有单独的测量电路和电源电路。 众所周知、电源电路上的 PWM 信号会产生开关噪声。 对于高精度测量系统、通常通过避免噪声生成时序来尽可能降低噪声的影响、

    因此、客户正在考虑测量电路和电源电路之间需要相位同步。  

     

    此致、

    宫崎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    宫崎您好、

    我认为应该可以通过外部 EPWMxSYNCI 信号实现相位同步。 此功能是否不适合上述帖子中提到的要求?

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasudha、您好!

    感谢您的回复。
    我与我们的客户分享了您的意见。
    我希望等待客户的反馈。

    此致、
    宫崎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vasudha、您好!

    我们没有收到任何反馈、因此我关闭了此 TT。
    谢谢你。

    如果我有其他有关此主题的问题、请允许我重新打开。

    此致、
    宫崎