请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28374D 工具/软件:Code Composer Studio
大家好,
我需要一些函数 的最大速度 ,并且希望使用 静态内联。
现在,我在 CCS8,编译器18.1上运行, 甚至使用 pragma FUNC_ALWAYS_INLINE I m 无法使编译器 执行内联, 汇编器 也是一样 的。 每次我看到函数调用。
我尝试了所有级别的优化 , 以及 是否使用 pragma FUNC_ALWAYS_INLINE (在我看到的附加示例中,函数调用)。 e2e.ti.com/.../inline-issue-in-compiling.docx
请检查什么?
您是否有一个小的工作示例 进行交叉检查?
此致
卡洛