This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M36P63C2:Concert F28M36x Simulink 的采样时间

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/794620/f28m36p63c2-sample-time-for-concert-f28m36x-simulink

器件型号:F28M36P63C2

您好!

我在 Simulink 中使用 Card Concert F28M36x 控制、但采样时间有问题、我不明白它是如何工作的。

我正在开发降压转换器控制。

当我选择1 /(100kHz)的采样时间时、控制器工作、但是当我将采样时间增加到1 /(1MHz)时、微控制器不工作。

我的问题是:

采样时间是否取决于 ADC?
F28M36x 具有2.88MSPS 的 ADC、我是否应该能够选择1/(2.88MHz)作为最大采样时间?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请联系 Mathworks 获取支持: www.mathworks.com/.../contact_us.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    快速猜测-> 1MHz 是1微秒的采样时间。 虽然 ADC 的时钟速度可能能够以如此快的速度进行采样、但 MCU 可能无法以如此快的速度运行您的控制。 我想再次猜测、100kHz (10微秒采样时间)的速度与您运行控制的速度差不多。 您可能能够将电压降至200kHz/5 uec、但我猜在 MCU 超限之前、电压可能不会进一步高。

    谢谢
    -Brian