Other Parts Discussed in Thread: THS4031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280049 主题中讨论的其他器件:THS4031
目前、ACQPS 的软件设置为14、系统时钟为10ns。 因此、采集时间(S+H)为150ns。
您能否建议使用外部 R 和 C 值来实现良好的 ADC 精度?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: THS4031
目前、ACQPS 的软件设置为14、系统时钟为10ns。 因此、采集时间(S+H)为150ns。
您能否建议使用外部 R 和 C 值来实现良好的 ADC 精度?
谢谢!
尊敬的 Kim:
如果您有一个空白板、那么在电压跟随器配置中、一个很好的起点是 THS4031、Cs = 270pF、Rs = 33 Ω。 这将提供以下稳定时间:
Tau =(33 + 500)* 12.5p + 33*(270p + 13.7p)= 16ns
k = 6.6
稳定时间= k*Tau = 16ns * 6.6 = 106ns。
因此、设置 ACQPS = 10 = 110ns S+H
这应能提供近乎最佳的性能。