This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28066:IEC60730相关问题询问存储器保护/寄存器/地址总线/数据总线

Guru**** 2929080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/794836/tms320f28066-iec60730-related-questions-inquire-for-memory-protection-register-address-bus-data-bus

器件型号:TMS320F28066

大家好、

  对于 IEC60730中的 F28066要求用法、 请帮助支持以下项目:

  1) 1)闪存和 RAM 是否有任何保护、例如 奇偶校验保护或 ECC 保护?  如果有保护、您能提供清楚的说明文件名称吗?

 2) 2)地址总线和数据总线是否存在任何冗余?  如果没有、您 能否说明如何检查 地址/数据总线状态是否正确?

 3) 3)如何使用软件执行 PC 指针检查、这意味着如何确认 PC 指针指向正确的地址并返回正确 的数据?

期待您的回复、谢谢。

此致

Benjamin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1) 1) f2806x 中的闪存或 RAM 没有 ECC 或奇偶校验。

    2) 2)我们没有总线冗余。

    3) 3) 60730 B 类库中有针对此器件的 PC 测试。 请参阅 STL_PC_TEST。

    此致、
    SAL