This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:HRPWM

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/793241/tms320f28069-hrpwm

器件型号:TMS320F28069

TMS320F28069有多少个 PWM 通道支持 HRPWM?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    EPWM1至 EPWM8支持 HRPWM。 希望这能解答您的问题。


    此致
    Himanshu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Himanshu。

    我在数据表中看到,16个通道中只有8个(仅 ePWMxA)支持 HRPWM。 我是否仍然可以使用 B 通道来生成互补信号来驱动半桥晶体管? 如果是、则从某种意义上讲、B 通道也会成为 HRPWM 功能(因为 A 和 B 现在都具有相同的分辨率)。 如果我在这里遗漏了一些东西、请进行澄清并指出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的观点似乎有效。 请参阅 TRM 了解更多信息、我随附了相关的屏幕截图

    ------------------------------------------------------

    如果帖子回答了您的问题、请使用 "验证答案" 按钮进行标记。

    此致

    Himanshu