This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HIL 台风

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2808, TMDSADAP180TO100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/794204/typhoon-hil

主题中讨论的其他器件:TMS320F2808TMDSADAP180TO100

我们的实验室中有一个 HIL 420 SYSTERM 台风。

现在、我们将 HIL DSP 100接口与 TMS320F2808 controlCARD 配合使用。

我们要 升级系统:使用 TMS320f28377或 TMS320F28379 controlCARD。

我们应该购买 TMDSADAP180to100或 HIL DSP 180接口?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不熟悉 HIL420系统。 但是、看一下台风的网站、它似乎是一个更好的选择、因为它专门设计用于接受 TMS320F28379 controlCARD 中使用的 HSEC 连接器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您 Hareesh 给出了很好的回答! 两个接口卡均可使用。 但是、借助 HIL DSP 180、您可以访问379 DSP 上的更多引脚。