This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:具有 DRV3805EVM 的 F28379D launchpad

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/793877/ccs-launchxl-f28379d-f28379d-launchpad-with-drv3805evm

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:BOOSTXL-DRV8305EVM

工具/软件:Code Composer Studio

我将 F28379D launchpad 与 BOOSTXL-DRV8305EVM 搭配使用、并希望使用 ADC 测量每个相位(VA、VB 和 VC)的电压值

但 ADC 无法准确地感应该值。  我在每个电压中得到4095。

我还注意到、即使电压等于0、ADC 仍为我提供大约3500的值。

那么,我想知道是什么导致了这种情况? ADC 中的噪声是否太大? 我如何减少它? 还是由于我的 ADC 配置?

P.S:为了配置 ADC,我使用了 F28379D 实验课程中提供的相同示例(One_Day 专题讨论会_F28379D --> 实验3)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到这是同一个查询的重复帖子。 请继续处理同一个帖子、因为在这里的人会是同一组提供反馈的人、建议遵循先前帖子中给出的建议、如果不能解决问题、请仅在此处发布回复。

    我要关闭此主题。 感谢您的理解。