This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:第二次无法下载具有仿真器的程序

Guru**** 2751195 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/791019/tms320f28062-can-not-download-program-with-emulator-the-second-time

器件型号:TMS320F28062

目标板无法连接仿真器和 PC 首次加载后第二次、200件中有20%的板出现了这个问题、而且随着我们的生产计划的推移、它会逐渐增加。 我们已经尝试 过几次、但最终失败、除非我们更换电路板上的新芯片。  此误差是什么意思? 它是否表示电路板上的此芯片已损坏? 锁定?  我期待看到你的回答,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Celes。

    听起来您可能会遇到一些电路板或 ESD 问题、在编程过程中会损坏单元。 我有几个想法。

    • 希望您遵守安全生产和处理程序? https://www.esda.org/about-esd/esd-fundamentals/part-1-an-introduction-to-esd/
    • 检查您的电路板电压是否有任何不符合预期的电压?
    • 首次编程后、编程的单元是否无法运行?
    • 应用程序代码是否有可能损坏电路板、进而损坏 MCU?
    • 有关 如何隔离问题的更多说明、请查看 JTAG 连接调试指南。

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、  

         感谢您的快速回答、首先、我会根据您的回答和建议提出更多问题。

    我们遵循安全生产处理程序、在首次编程和测试以及第二次加载后  、在电路板上使用了保形涂层、以防止 ESD 损坏。

    这是我们的成熟产品、可以测试的电压正常。

    3.在第二次加载之前的第一次编程之后、之前的程序可以正常运行、 我们可以通过测试机构在 LED、电机、输入输出显示屏等上观察其功能指令进行测试

    这一问题并非在每个电路板上都发生、而只是在该批次中大约20%的几个电路板上发生。  我希望您能给我更多的建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Celes、

    我发现20%的重新编程故障率非常令人不安。 目前,我对这种情况的发生原因没有太多的想法。

    您是否已经学习过我之前链接到的 JTAG 连接调试指南? 它包含一个用于尝试恢复故障设备的体面工作流程。

    您是否已检查故障器件上 XRSn 引脚的状态? 是否更改了引导模式引脚并阻止了 JTAG 的连接?

    您能否尝试用成功重新编程的设备和发生故障的设备进行 A-B 交换? 将 MCU 移至测试插座或能够重新编程的电路板。 此外、将成功重新编程的单元放置在不工作的电路板上。 这可能告诉我们 MCU 本身是否存在问题、或者故障 PCB 是否存在问题。

    此致、
    标记
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Celes、

    您是否能够解决您的问题?

    -Mark
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Celes、

    我假设您已经解决了您的问题、并正在关闭该主题。 如果没有、请回复、以便我们可以继续提供帮助。

    谢谢、
    标记