This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, SFRA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/793174/ccs-tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:SFRA

工具/软件:Code Composer Studio

应用报告《在 TMS320F28379D LaunchPad 上使用 FCL 进行双电机控制和使用 SFRA 进行性能分析》的第7.3.5节介绍了显示编码器反馈角的 PWM DAC 实用程序。 从哪里可以获得此 PWM DAC 实用程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PWM DAC 是使用片上 PWM 和外部 RC 低通滤波器构建的粗制 DAC。 PWM 载波频率约为100KHz、而 ISR 频率约为10-20kHz。 这意味着 PWMDAC 将根据 ISR 频率更新10或5。 这对于显示系统中使用的变量而言应该足够好。 如果通过增加载波频率来增加 PWMDAC 更新速率、那么数据位大小将减小。 这是分辨率和更新速率之间的折衷。 验证 LaunchPad 的原理图以了解详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想知道是否有一个 GUI 应该提供 PWN DAC 信号、如应用手册中所示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在您提到的的的的第7.3.5节中、图片是示波器图、而不是 GUI。

    如果您在此处有任何其他问题、请告知我们、否则请单击 Resolved (已解决)关闭主题。