This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:TMS320F28375S USB 电路图

Guru**** 2535880 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/790507/tms320f28375s-tms320f28375s-usb-circuit-diagram

器件型号:TMS320F28375S
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

尊敬的先生,

请尽快答复。 情况紧急。

           在哪里可以获得用于将 USB 连接到  TMS320F28375S 控制器的电路图/原理图?   如果有任何开发套件使用此特定 IC 进行 USB 连接、请共享相应的原理图。 如果有任何其他文档专门  用于在嘈杂环境中将 TMS320F28375S 控制器与 USB 连接 、请分享。

此致、

Digvijay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Digvijay、

    我将向您提供一些详细信息。

    谢谢、此致
    Harshmeet Singh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Digvijay、

    您可以参阅 controlSUITE 最新版本开发套件文件夹以获取所需信息。

    谢谢、此致
    Harshmeet Singh