This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:是否有与其他微控制器进行比较的数据?

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/792767/tms320f28374s-is-there-any-data-of-comparison-with-other-micro-controllers

器件型号:TMS320F28374S

我们知道、TI 的 C2000系列在数字电源、电机控制器和其他高实时要求情况下占主导地位。

现在、我们将逐步使用 C2000进行设计、也就是说、我们是初学者。

   是否有与其他微控制器(如 STM32、PIC32和 Freescale)进行实时控制性能比较的数据?  

似乎很难找到这种数据。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这种数据不是我们公开讨论的内容,但如果您可以提供有关您正在处理的最终应用程序的一些信息,我可以尝试向您指出我们可能拥有的适当的应用程序特定的配套资料。

    我还建议您观看此 视频 ,该视频将有助于您进一步了解 C2000。  

    谢谢、

    Jitin