This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:使用 CAN 更新 FW

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/792970/tms320f28377d-using-can-to-update-fw

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

我正在寻找有关如何在 F28377D 和 F28069上使用 CAN 引导加载程序的代码示例或项目示例。

目标是使用 CAN 总线 更新这些器件上的固件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我们没有专门的使用 CAN 引导加载程序的示例。 在 C2000Ware 中、您可以找到 CAN 引导加载程序源代码。 您将使用 C2000十六进制实用程序将工程转换为引导加载程序所需的十六进制格式。 根据发送程序的平台、您需要 PCAN 等 CAN 适配器将 PC 连接到 CAN 网络。

    此致
    Chris