请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我的程序使用 TMU 三角测量、PWM 中断、SPI 发送、SCI 通信和 VCU CRC 校验。 当我在 RAM 中运行时、所有函数都正常。但是当我将程序放入闪存中时、除了 SCI 通信和 CRC 验证、所有其他函数都运行良好、并且只能使用通信函数。
谢谢你。