This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375D:如何使用软件读取 C2000的串行 ID。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375D, TMS320F28062

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/792242/tms320f28375d-how-to-read-serial-id-of-c2000-by-using-software

器件型号:TMS320F28375D
主题中讨论的其他器件: TMS320F28062

大家好、团队、

请告诉我如何 使用软件读取 C2000的串行 ID。 器件为 TMS320F28375D 和 TMS320F28062。

如果讨论 TMS320F28375D、读取'UID_UNIQUE 地址:0x000703C0'是一种好方法吗?

谢谢、

Makoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Makoto、

    对于 TMS320F28375D、最好读取 UID_UNIQUE。

    对于 TMS320F28062、读取器件 ID -地址:0x3D7E80将是好的。

    您是否希望每个 F28062器件都具有唯一的 ID?

    谢谢、
    Katta
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katta、

    是的。 请告诉我如何阅读 F28062的唯一 ID?

    谢谢、

    Makoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oka-San、
          您看 过 www.ti.com/.../spracd0.pdf?了