This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:是否可以使用 CLA 与 SD 卡(SPI 总线)进行通信

Guru**** 2455800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/788922/tms320f28377s-is-it-possible-to-use-the-cla-in-order-to-communicate-with-sd-card-spi-bus

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件: C2000WARE

您好!

我正在进行一个项目、将数据从 TMS320F28377S 微控制器存储到 SD 卡中。 但是、CPU 已经非常繁忙、我没有足够的时间将所有数据发送到 SD 卡、因此我想我可以使用 CLA。 不过、我在用户指南中看到 CLA 是一个数学处理器、可以由 SPI 总线触发、但我不知道在任务中是否可以使用它与 SD 卡进行通信。 您能不能帮助我了解它到底有多大用途? 如何同时运行 CPU 和 CLA?

谢谢您、Imen Diouri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CPU 和 CLA 可同时使用。 更多详细信息、请参阅 C2000Ware 中的 CLA 示例。

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经试过一两个有关计算的示例、因此我无法找到我的问题的答案、不过、谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为您应该能够通过 CLA 使用 SPI。 您可以在 C2000Ware 下看到"sdfm_filters _sync_cla example"、作为通过 CLA 访问外设的参考。

    注意:SPI 位于外设帧2下

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的努力、我将尝试通过您提到的示例获得灵感。

    此致、Imen