This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何使用 TMS320F2803x ePWM 模块生成两个 PWM 波形、其中一个波形滞后另一个 Tpwm/2

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/790449/how-to-use-tms320f2803x-epwm-module-to-produce-two-pwm-waveforms-of-which-one-lags-another-tpwm-2

如何使用 TMS320F2803x ePWM 模块生成两个 PWM 波形,其中一个波形滞后另一个 Tpwm/2?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronnie:

    您可以使用 ePWM 中的时基相位(TBPHS)和同步功能来实现所需的效果。 有关此方面的更多详细信息、请参阅 ePWM 模块时基子模块部分中的技术参考手册。 如果您需要有关此方面的任何其他帮助、请告诉我。

    http://www.ti.com/lit/ug/sprui10/sprui10.pdf

    谢谢、此致

    Pramod P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ronnie:

    上述帖子是否回答了您的问题? 如果是、请单击"验证答案"按钮、如果您仍对此有疑问、请返回。

    谢谢、此致
    Pramod P