请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28375D 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 TMS320F28375D SOC、我已将其编程为双 CPU、并且当我同时运行两个 CPU 时、CPU2崩溃、出现消息"break at address "0x3FEC52"、但没有可用的调试信息、或者程序代码之外。" 我实验并发现、当另一个 CPU 处于保持状态时、两个 CPU 单独工作正常。也就是说、CPU1处于保持状态时、CPU2工作正常、CPU1在 CPU2处于保持状态时工作正常。 但两个 CPU 不能同时工作。
可能的问题是什么? 它可以是(i) IPC (ii)内存配置(iii)时钟或 PIE 的初始化、还是其他的?
请帮助我识别并解决问题。 我还附上错误的屏幕截图。
提前感谢
Shubham