This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:ADC 校准例程文档

Guru**** 2482225 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/789117/tms320f28377s-adc-calibration-routines-documentation

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

为了符合 D-178C 标准、我需要在"SPRUHX5F"中记录  ROM 中 ADC 校准例程的地址、它们的参数、调用惯例和返回寄存 器(如果 适用) 、而不是参考 C2000ware 软件包示例。 我可以依赖数据表信息、但不能依赖没有 D-178C 生命周期数据的第三方源代码。

可以 用该信息更新"SPRUHX5F"或其它文档 吗?

谢谢、

Gilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gilson、
    我将在内部进行检查、然后返回给您。
    此致、
    --阿什什语
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilson、

    请参阅有关此主题的类似主题。 如果您需要更多帮助、请告诉我们。

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/671560

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

     我看了 ROM 部分的37xD、它仍然缺少 ADC 校准负载的调用惯例、地址等。 它 还 指 C2000ware 软件包。

     是否可以将这些信息放入文档中?

    谢谢、

    Gilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gilson、

    技术参考手册(TRM) 文档已更新、以包含函数调用的信息、这些函数在存储器中的指针位置以及 ADC 校准期间所填充的相关寄存器。  2837x TRM 的下一个版本应该具有这些更新。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢 您的精彩新闻!

    您是否知道下一个版本何时发布?

    谢谢、

    Gilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gilson、

    F2837x 技术参考手册的下一次更新计划在2019年第3季度中期发布。

    此致、
    Joseph