This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:LAUNCHXL-F280049C 布局注意事项

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/792610/tms320f280049c-layout-considerations-with-the-launchxl-f280049c

器件型号:TMS320F280049C

您好!

我正在设计一个包含 DRV8323RS BLDC 电机驱动器的参考设计。

我想将 F280049C launchpad 用作 BoosterPack、使用新的电机控制 SDK 通过 FOC 控制来驱动电机。

我目前正在设计布局、并从 DRV8323RS EVM 复制了连接器的引脚分配。 但是、该 EVM 旨在与 F28027F Launchpad 开发套件配合使用。

对于我的当前设计、我有两个问题:

是否可以为 DRV8323RS EVM 上的连接器使用相同的引脚来连接到新的 F280049C Launchpad?

2.我注意到 F280049C launchpad 在电路板上似乎有两个 BoosterPack 位置(J1-J4或 J5-J8)、我会将该参考设计连接到哪一个?

请告诉我是否可以澄清任何内容。

谢谢、

Joe Cohen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LaunchPad 的引脚排列与 PWM 和模拟功能兼容。 如果 Booster Pack 与27F XL 兼容、则它也与049C XL 兼容。 您可以通过参考两个原理图来确认它、以确保它正确无误。

    2.两个插槽相同。 同样、如果您参考原理图、您将获得所需的答案。