This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:用于 CENELEC 频段的 G3-PLC 解决方案

Guru**** 2929040 points

Other Parts Discussed in Thread: AFE032, TMS320F28375S, TMS320F28069, AFE031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/792448/tms320f28375s-g3-plc-solutions-for-cenelec-band

器件型号:TMS320F28375S
主题中讨论的其他器件:AFE032TMS320F28069AFE031

您好:

 

过去、我们使用 TIDM-SOMPLC-FCC (基于 TMS320F28375S + AFE032)为在 FCC 频带上工作的 G3-PLC 开发了一种产品、TI 为此提供了 G3_SDK_Package_V7_7_6_6。

 

现在、我们必须开发 CENELEC 频段应用。 此 TI 解决方案似乎也适用于 CENELEC 频段、但我在您的网站上找到了基于 TMS320F28069 + AFE031的 TIDM-SOMPLC-G3-CENELEC。

 

    • 我们是否可以按照  规定将 TIDM-SOMPLC-FCC 与 G3_SDK_Package_V7_7_6_6结合使用以用于 CENELEC 频带(CENELEC C 频带具体)?

 

    • 这两种 TI 解决方案之间有何区别?如果另一种解决方案也适用于 G3-PLC CENELEC 频带、为什么使用 AFE031而不是 AFE 032?

 

    • TIDM-SOMPLC-G3-CENELEC 解决方案的 DE SDK 封装是什么?

 

我希望您能帮我选择最适合我们需求的 TI 解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320F28375S

    您好:

    我们需要确保在 CENELEC 频段 中以超过2公里长的线路进行 G3-PLC 通信。 我们希望开发能够根据 TMS320F28375S + AFE032或 TMS320F28069 + AFE031向远目的地重新发送消息的中继器。 我已将中继器的跳频配置和发现路径 PLC 路由表用于在设备中创建 、允许 中继器重新发送到下一跳到最终目标。 这是正确的吗? 您是否有有关此问题的文档?

    此外、我们希望避免将主机用于此 PLC 中继器、因为除了启动配置外、我们不需要主机。 我认为基于 C2000微控制 器的 PLC 至少需要一个主机来在开始时配置 PLC。 是否可以更改 TI 开发的软件以便在开始时稳定默认参数而无需主机?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米格尔
    我已将这两个线程连接在一起、因为它们是相关的。

    要设置级别、我不能为 G3 PLC 网络推荐这些解决方案中的任何一个。 原因是 TI 已停止在所有基于 eMETER 的 PLC 拓扑/系统上进行开发、并且不再对这些解决方案提供有效支持。 我们也不再在 TI 商店销售任何 PLC 套件。

    所有 TI 器件仍在生产中、但正如您所注意到的、使系统稳定运行需要相当多的开销。 我知道上述信息可能会令人失望、但我希望确保在您对平台做出决定之前了解这些信息。

    根据上述情况、可以选择使用您现有的 FCC SOM/Kit:

    Q1)是否可以将 TIDM-SOMPLC-FCC 与 G3_SDK_Package_V7_7_6_6结合使用以用于 CENELAC 频段?
    a1)我相信 G3-FCC FW 可以更改通信频段,这样您就可以在 CELENAC 频段与 FCC 频段中运行该软件包。 本机 G3_SDK_Package 不会在 FCC SOM (PN TMS320F28375S)上运行、因为正如您提到的、它是为 F28069/PLC84 MCU 构建的。 AFE031/32的区别在于支持的频段、因此虽然 AFE032可以支持 CEN 频段(CEN 频段是 FCC 的子集)、但 AFE031不能支持 FCC 频段。
    如果没有仅在 CEN 频带中运行 FCC FW/HW 的选项、则唯一的选项是使用 F28069/PLC84 + AFE031。

    Q2)在需要主机方面,我相信这不是必需的,因为多个 SN 应该能够在没有主机/直流转换器的情况下传输数据。

    最棒的
    Matthew