This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/TMS320F28375D:关于编译器的更改和限制

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/791919/compiler-tms320f28375d-about-changes-and-restrictions-of-compiler

器件型号:TMS320F28375D

工具/软件:TI C/C++编译器

在我之前的帖子中、我建议更改为最新版本的编译器、
但更改编译器的影响不清楚、
审核和测试所有相关功能需要花费大量时间、
因此 、我还无法更新编译器。
但是、Ver6.2.8已经发现两个致命问题、我认为有必要考虑更新。
因此、请告诉我是否有一份文件总结了更改和限制
从当前使用的编译器 Ver6.2.8到最新版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    版本6.2.8大约在4.5年前发布。   

    [引用 user="user3941789"]

    请告诉我是否有一份文档总结了更改和限制
    从当前使用的编译器 Ver6.2.8到最新版本。

    [/报价]

    遗憾的是、没有一个文档。  我建议您访问 此下载页面 并浏览版本6.2.8以来版本的发行说明。  您不需要读取每一个。  每个相关版本系列中的最后一个版本都足够好。

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在推荐页面上、C2000编译器分为不同版本(6.2.x、6.4.x、16.x.x 等)
    我应该使用哪种?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请告诉我解决以下问题的编译器版本。

    e2e.ti.com/.../791861
    e2e.ti.com/.../766912
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user3941789"] C2000编译器分为不同版本(6.2.x、6.4.x、16.x.x 等)
    我应该使用哪个?

    如果您要启动新项目、我建议您使用最新的编译器、当前版本为18.12.1.LTS。  有关更多指导 、请参阅文章编译器版本号及其含义。   

    谢谢、此致、

    乔治

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user3941789">请告诉我解决以下问题的编译器版本。

    e2e.ti.com/.../791861
    e2e.ti.com/.../766912

    [/报价]

    第一个没有固定。  第二个是在版本18.1.0.x.LTS 和更高版本中修复的。

    谢谢、此致、

    乔治