This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:写入正确的闪存链接器文件

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/792069/ccs-launchxl-f28379d-writing-the-proper-flash-linker-file

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379DC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 人、
现在、我要为 TMS320F28379D launchpad 编写一个闪存链接器文件。 我知道、如果我的链接器文件中出现错误、我将损坏处理器。

当然、我阅读了 TI 示例、研讨会和一些论文。 因此、请谨慎行事 、我是否应注意任何先决条件、指南或注意事项。

祝你一切顺利、
霍萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍萨姆

    感谢您在进入论坛之前查看示例、研讨会等。
    闪存可擦除。 因此、即使您误编程了某个内容、也可以将其擦除(可以使用 CCS 闪存插件 GUI 擦除)。
    但是 DCSM OTP 不可擦除、因此请确保在不需要时不会为该空间分配任何内容。 如果您想使用 DCSM 功能、请务必仔细阅读 TRM 中的 DCSM 一章以及 C2000Ware 示例(在\C2000Ware_x_xx_xx_xx\device_support\f2837xd\examples\cpu1处应该有一个 blinky_with DCSM 示例。

    您可能已经看到了 TI 提供的所有内衬 cmd 文件(特别是在\C2000Ware_x_xx_xx_xx\device_support\f2837xd\common\cmd 处的2837xD_FLASH_lnk_CPU1.cmd)。 如果没有、请查看它们。

    谢谢、此致、
    Vamsi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Vamsi。 您的重放就足够了。 非常感谢。