This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F280041:关于 TMS320F280041跳闸区域信号 TZ1至 TZ6的活动状态问题

Guru**** 2538930 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/791000/ccs-tms320f280041-about-tms320f280041-trip-zone-signals-tz1-to-tz6-active-status-issue

器件型号:TMS320F280041

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬 的先生/女士:

我来自中国。 现在、我们将 TMS320F280041用于一个项目。

为了使用其 ePWM 跳闸区功能,我们将其配置为单次触发事件 , 并知道 跳闸区信号 TZ1至 TZ6 (统称为 TZN)是数据表中的低电平有效输入信号,但我们希望 使用 下降沿 而不是低电平来触发 TZ。

您能告诉我们如何实现 这一点吗?

非常感谢!

此致!

Shao Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我将对此进行研究、并很快回来。

    谢谢
    Vasudha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于我们的项目日程安排非常紧张、您能就此  问题向我们提供一些建议吗?

    非常感谢!

    此致!

    Shao Jesse

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为无法使用下降沿触发跳闸。 PFB 来自 TRM 的说明。

    [引述]
    TZN 输入上至少3个 TBCLK 低脉冲宽度就足以触发 ePWM 模块上的故障条件。 如果脉冲宽度小于此值、则 CBC 或 OST 锁存器可能不会锁存跳闸条件。
    [/报价]

    谢谢
    Vasudha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shao、

    您可以考虑的一件事是利用 GP*INV 反转功能使器件引脚与器件其余部分(即输入 X-BAR 或 GPIO 多路复用器)之间的信号反相。

    查看此器件 TRM 中标记为"单引脚的 GPIO 逻辑"的图。

    然后、这将使 ePWM 的 TZ 子模块能够将信号视为低电平有效信号、这正是它所需要的。


    谢谢、
    Brett