请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28069 您好、香榭丽舍
偶尔会出现不必要的中断。
是否有办法 忽略这种中断?
例如 、当 ETPS[INTPRD]的值从2更改为1且计数器值已为1时、中断发生在 ETPS 寄存器写入后。
我想避免这种中断。
我认为、如果 ETCLR.bit.INT 设置为1、中断事件将被清除。
在这种情况下、它将接受另一个中断、并且中断事件被锁存。
我有道理吗?
此致、
Hitoshi