This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:开发平台

Guru**** 2913390 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCK28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/791791/tms320f28377s-development-platform

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCK28379D

大家好、

我即将使用上述 MCU 启动一个新项目、并正在寻找用于早期原型设计的开发环境。

我的最终目标是 F28377S 的100引脚版本。

我的办公桌上有一个 TMDSDOCK28379D,*想想*它应该只是 GPIO ADC etc.between 337引脚和我的目标100引脚 MCU 的硬件映射/对齐。

所有其他方面应该是相同的?

请确认这是正确的方法(对于 F28377S 目标、为 F28379D DEV)、或者建议更合适的开发平台。

提前感谢。

Robin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Robin、
    是的、您的理解是正确的。 请注意双核与单核之间的差异、减少外设数量等 28379D 是超集器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢