This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28374S:将项目从2806x 移动到28374S 所需的工作量

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/792152/ccs-tms320f28374s-how-much-work-required-to-move-project-from-2806x-to-28374s

器件型号:TMS320F28374S

工具/软件:Code Composer Studio

我开发了一个基于28069 MCU 的相对复杂的系统、它具有许多功能、例如 CLA、DMA、USB、  使用 ePWM、USB 引导加载程序等。

将代码从现有的28069项目转移到28374S 是否容易?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    F28069和 F28374S 之间存在一些相似之处和差异。 我建议查看 F28069和 F28379D 技术讲座。 出于这一原因、实验练习遵循相同的流程-以帮助迁移。 请注意、F28379D 是一款双核器件、但除实验11 (IPC)之外的所有实验练习都基于单核应用。 请在下面找到每个技术讲座的链接:

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Archived_Workshops

    processors.wiki.ti.com/.../C2000_Multi-Day_Workshop

    首先查看/比较每个器件的实验解决方案代码。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看每个数据表中的器件比较表。 这将突出显示主要差异(可用存储器、外设组合等)。 还有其他一些差异可能不是显而易见的。 例如、28374有一个新的 CAN 模块、此模块与 eCAN 代码不兼容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、除了 Hareesh 的建议之外、我建议参考"C2000实时控制外设参考指南"以了解外设类型之间的更多详细差异:

    www.ti.com/lit/spru566

    - Ken