This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:TMS320F28027 ADC 模拟输入的最小/最大泄漏电流

Guru**** 2845080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/791910/tms320f28027-tms320f28027-min-max-leakage-current-of-the-adc-analog-input

器件型号:TMS320F28027

您能否提供 ADC 模拟输入的最小/最大泄漏电流指示(数据表表6-26)? 在什么条件下、预期是什么?

有什么设计建议要提供?

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗兰克、

    根据我自己的经验、泄漏电流通常在典型值内。 在较高的温度下、寄生泄漏通常会更严重。

    请记住、当采样+保持电容器充电时、泄漏电流不会覆盖引脚上的浪涌电流。  采样期间的浪涌电流可能大于泄漏电流。

    Tommy