This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:电压和电流测量。

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/792079/tmdshvmtrpfckit-voltage-and-current-measurement

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

大家好、

能否有人向我解释  一下 HVMotorCtrl+PFC-SCH [R1.1]e2e.ti.com/.../3240.HVMotorCtrl_2B00_PFC_2D00_SCH_5B00_R1.1_5D00_.pdf 中 VFB_U 和 Vsh_U 测量值之间的差异

此致、

S.Tarik、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VFB 是相电压反馈。
    Vsh 是分流电压反馈、其中分流器是一个小电阻值、连接到逆变器桥臂的底部、用于在承载相电流时检测相电流。 您可能会注意到、该信号连接到运算放大器电路、并被放大、称为 IFB-U、IFB-V 和 IFB-W