This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054M:无法焊接一个方向的支脚。TMS320F28054MPNQ

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/791830/tms320f28054m-the-foot-in-one-direction-cannot-be-welded-tms320f28054mpnq

器件型号:TMS320F28054M

当 PC 位于 PCB 上时、请使用119台 PC。  7件脚不能按一个方向焊接。 脚部方向不同。 请参阅随附的图片。 我可以获得技术支持吗? 确定原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tony、

    某些引脚未焊接到电路板焊盘的部件可能未用力压入焊料中、因此在加热后焊料可能无法通过引脚流动。 还可能部件未完全平坦、但处于某个角度。 额外观察结果-焊盘似乎太长-在某些回流条件下、焊料中的表面张力可能会将焊料拉向焊盘的空端并使其远离引脚。

    此致、
    Peter