This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8312-69M-KIT:InstaSpin FOC 实验室的 SPI 功能示例

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8301, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/791343/ccs-drv8312-69m-kit-spi-function-example-for-instaspin-foc-labs

器件型号:DRV8312-69M-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好  

我想在 instaSpin FOC 实验(即实验5a 或实验11)中添加一个 SPI 传感器 、我想知道您是否有如何 设置函数以及如何调用读取和写入函数的示例、 以在 instaSPIN 中集成的方式使用 HAL。  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以参阅 MotorWare 中使用 SPI 作为 DRV8301器件接口的 drv8301kit_revD 或 bstxldrv8301_revB 板的实验。