This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28378S:C2000调光功能应用 IO 速度

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/790699/tms320f28378s-c2000-in-diming-function-application-io-speed

器件型号:TMS320F28378S

客户有汽车面板选项。 它们具有局部调光功能。

在团队的头脑风暴中,C2000 28378S GPIO 速度是否达到2G?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请澄清"2G"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 LVDS 数据通道或 MIPI/eDP 中查找支持高达2Gbps 速率的高速 IO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    该器件上的 GPIO 引脚无法支持该频率。 数据表中给出了最大切换频率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尽管在这种特定情况下不起作用、EMIF 和 FSI 是两个可支持高吞吐量的 C2000外设。 我刚才提到,这样做可能会对日后参考有所帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    澄清:我在 C2000器件的广泛背景下提到了 EMIF 和 FSI、而不是相关的特定器件型号。 有关外设可用性、请参阅相应的器件数据表。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Peter
    希望这份综合答复能有所帮助。

    鉴于这是一个调光应用、通常可变 PWM 脉冲有助于驱动调光元件。
    但是、一些细节尚不清楚、因为此处选择的调光器件是什么;LED 或激光二极管。
    根据调光元件的不同、数据更新或数据传输量可能很关键。

    在任何情况下、C2000 MCU 系列的功能集都可能有所帮助。

    F2837x MCU 特性
    -高达100MHz 的高度可编程 PWM、具有精细脉宽控制、步长为~ 150ps 至10ns 或更高。
    -快速 SPI 端口–高达50MHz
    -外部存储器接口,能够连接具有更高数据速率的外部器件

    F28004x MCU 特性
    -快速串行端口–FSI 支持高达200MHz 的串行数据传输。
    -高达100MHz 的高度可编程 PWM、具有精细脉宽控制、步长为~ 150ps 至10ns 或更高
    -快速 SPI 端口–高达50MHz

    注意:这些串行端口中的任何一个只能与收发器(通常是 LVDS 器件)进行远距离传输
    有关功能可用性、请参阅特定的 TI 器件数据表。
    谢谢

    Sam