This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:过流阈值

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/790353/tmdshvmtrpfckit-overcurrent-threshold

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT

尊敬的 TI 您好、

我想为我的应用设置过流保护、

在 HVMotorCtrl+PFC-SCH[R1.1]中、TI 使用 两种配置来设置过流阈值、

哪个电流值对应于3V3?  

如何调整 系统的保护?

提前感谢、

此致、

S.Tarik、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    3.3 =偏移+增益*(Rshunt * I)= 1.65 + 8.25 (0.02 * I);1.65/(8.25*0.02)= 10A。 分流电阻器上的摆幅为+/-10A、范围为0-3.3V

    您不希望更改电流感应电路、因此您可以更改过流阈值。 当您使用 J7的位置1时,过流电压阈值设置为(22/23)*3.3 = 0.143V-3.157V;否则,您可以使用电位计 VR1来调节阈值。

    肖恩