This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28026F:汽车48V 1kW 电机驱动参考设计 TIDA-00281

Guru**** 2873830 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00281

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/790868/ccs-tms320f28026f-automotive-48v-1kw-motor-drive-reference-design-tida-00281

器件型号:TMS320F28026F
主题中讨论的其他器件:TIDA-00281

工具/软件:Code Composer Studio

我正在研究 BLDC 电机控制器。我看到了 TIDA-00281 48V BLDC 参考设计。我想处理它、但我无法理解我们如何设置其速度或其正向和反向设置。

我看不到任何温度计或类似的东西、也看不到任何用于其前进和后退设置的按钮。就是所有软件设置。 如果我想添加一个测力计、那么按钮是可能的、如果可能、我可以怎么做。

 

谢谢、

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-00281参考指南第40页介绍了如何更改电机转速:

    第10步:要改变所需速度、点击 SpeedRef_krpm 的值字段并输入一个新值(以 kRPM 为单位)。

    要更改加速度、请单击 MaxAccel_krpmps 的 Value 字段并输入新值(以 kRPM /秒为单位)。

    请注意、速度基准可以是正的、也可以是负的、这会影响电机的顺时针旋转或旋转

    逆时针。

     

    如果要添加电位器、还需要添加软件来读取电位器的值(进入 TMS320的 ADC)并将其用于速度命令。  这超出了 TIDA-00281参考设计的范围。