This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BOOSTXL-DRV8305EVM:如何在 CCS 中配置 BOOSTXL-DRV8305EVM?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BOOSTXL-DRV8305EVM, C2000WARE, DRV8305, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/789319/ccs-boostxl-drv8305evm-how-to-configure-boostxl-drv8305evm-in-ccs

器件型号:BOOSTXL-DRV8305EVM
主题中讨论的其他器件: C2000WAREDRV8305MOTORWARE

工具/软件:Code Composer Studio

嗨、我想在 CCS 中 cinit BOOSTXL-DRV8305EVM、以便将其与 Launchpad F28379D Fl偏 转配合使用。

我正在搜索 具有  F28379D Fl偏 转的 DRV8305EVM 的一些代码示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我认为我们没有具体针对这种电路板组合的示例。 不过、您应该能够从 C2000Ware 中的 F2837xD SPI driverlib 开始、并编写自己的接口来对 DRV8305进行编程。

    MotorWare 中有一些在其他器件(F2802x、F2806x)上使用 DRV8305的示例、这些示例也可能会为您提供一些想法。

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、您能向我推荐一个 SPI 配置示例、该示例与我需要的 DRV8305类似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 C2000Ware 中、有 SPI_ex3_external_loopback_fifo_interrupts、我认为这是一个很好的开始位置。 您可以在中找到它
    C2000Ware_version\driverlib\f2837xd\examples\cpu1\SPI

    惠特尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢、最后一件事是、要使用 BOOSTXL-DRV8305EVM 运行 LaunchPad F28379D、我真的需要配置 SPI 模块还是只需操作?
    (我觉得我只需要配置 ADC 和 EN_GATE 驱动引脚)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是 DRV8305专家(有另一个论坛)、但我建议您查看器件的寄存器映射。 您的应用程序是否需要写入配置寄存器? 您是否需要能够读取状态寄存器?

    惠特尼