This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062F:dears 我使用 TMS320F28062F 驱动器 PMSM 电机,LQ 和 LD 值不同,但我从 TMS320F28062F 获得的值相等,如果28062F 仅支持 LQ=LD 电机? 非常感谢~

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/790474/tms320f28062f-dears-i-use-tms320f28062f-driver-pmsm-motor-the-lq-and-ld-value-are-different-but-i-get-the-value-from-tms320f28062f-are-equal-if-the-28062f-only-support-lq-ld-motor-many-thanks

器件型号:TMS320F28062F
例如,我使用 TMS320F28062F 驱动程序 PMSM 电机,LQ 和 LD 值不同,但我从 TMS320F28062F 获得的值相等,如果28062F 仅支持 LQ=LD 电机? 非常感谢~ 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没错。 instaSPIN-FOC 只能识别表面 PMSM (LD=LQ)、但是您可以在 user.h 中设置不同的 LD 和 LQ 参数来运行凸极 PMSM (LD!=LQ)。