This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSHVMTRPFCKIT:整流器输出电压。

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/790349/tmdshvmtrpfckit-rectifier-output-voltage

器件型号:TMDSHVMTRPFCKIT
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

尊敬的 TI:您好!

我正在使用 TMDSHVMTRPFCKIT 套件进行交流电机控制、

我使用外部50V 直流电源、我连接到 BS5香蕉插头。

1) 1)如果输入整流器为230V/50Hz、BS1中的输出电压是多少?  

2) 2) 如何使用 PFC 方框生成所需的直流电压?

提前感谢、

此致、

S.Tarik、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1、整流输出电压约为230VAC*SQRT (2)
    请参阅 controlSUITE 以下文件夹中的硬件指南
    C:\ti\controlSUITE\development_kits\HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1\~文档

    BTW、可以从以下链接下载 controlSUITE
    www.ti.com/.../controlsuite
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yanming Lou、

    我已经安装了 controlSUITE、感谢您的回答、
    第二个问题、
    如何使用 PFC 方框生成所需的直流电压?
    谢谢、
    S.Tarik、