This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2809:是为 F2808列出的 C2000实验套件、是用于 F2808的正确工具

Guru**** 2529580 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2809, TMS320F2808

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/790338/tms320f2809-is-the-c2000-experimenter-kit-that-is-listed-for-the-f2808-the-correct-one-to-use-for-the-f2808

器件型号:TMS320F2809
主题中讨论的其他器件: TMS320F2808

你(们)好

我需要对 TMS320F2809进行一些测试。 列出用于 TMS320F2808的控制卡或实验套件是否适合与 F2809芯片一起使用、或者是否没有与 F2809一起使用的实验套件

谢谢

Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    F2808和 F2809之间的主要区别在于闪存大小。  它们是引脚兼容的。  F2808实验套件在单独的"controlCARD"板上提供器件、您可以将其插入插座中。  F2809没有 controlCARD 选项、因此、除非您亲自对器件进行物理解焊和更换、否则您必须使用 F2808。  TI 没有专门用于 F2809的开发套件。

    另一种选择是从 Spectrum Digital 获取该器件的"eZdsp"板、该器件安装在插座中、可轻松更换(使用 F2809):

    我不确定该板是否可与最新的 CCS 配合使用、因此请在订购前先咨询 Spectrum Digital。

    BTW、本论坛上的其他人可能会指出、F2809不是一款特别新的器件。  没有 EOL 计划、但如果是针对新项目、则有更好的选项可用。  我相信你知道你在做什么、但我只是想把它从那里出来。  谢谢。

    此致、

    Richard