This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:ADC B1输入电阻

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/790196/tmdscncd28379d-adc-b1-input-resistance

器件型号:TMDSCNCD28379D

您好!

我正在使用 TMDSCNCD28379D controlCARD 的 ADC 模块。 我发现 ADC B1引脚的输入电阻仅为100kohm、而其他引脚的输入电阻全部为2.8Mohm 左右。 这严重影响了采样结果、因为我没有在分压器和 ADC 输入引脚之间使用任何电压跟随器。

是否有任何方法可以更改输入电阻? 我认为这应该归功于 controlCARD 中的某些电路。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    周您好、

    这是由该引脚上的缓冲 DAC 复用所致:

    不确定具体如何使用输入阻抗测量、但通常情况下、ADC 输入不是高阻抗。  相反、您希望在 ADC 对电压进行采样时将其视为开关电容器电路: